Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solution de mesure de niveau bypass chez Bayer

Une solution de mesure avantageuse

Le site de Lons (64) appartient à la division Bayer Santé Familiale et est spécialisé dans le développement de principes actifs naturels à destination de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. La matière première engagée est importée principalement de Madagascar.

Cuve de stockage © Endress+Hauser France

Les avantages de l'offre Bypass

  • Mesure indépendante de la densité du produit

  • Pratiquement pas de limitation de gamme de mesure grâce à des tiges séparables

  • Pas de pièces mobiles, avantage pour le transport car moins de risque de casse

  • Avantage lors de l'exploitation car peu de maintenance nécessaire

Tarik Harzy - Responsable des opérations et SSE chez Bayer

Ces écarts étaient principalement dus à la conversion du volume en masse.

Tarik Harzy, Responsable des opérations
Bayer
Tarik Harzy - Responsable des opérations et SSE chez Bayer

L'engagement de M. Larrieu et M. Canton de l'équipe maintenance de Bayer associé à la réactivité d'Endress+Hauser nous a permis de relever avec succès ce défi.

Tarik Harzy, Responsable des opérations
Bayer

La mesure indispensable au calcul du rendement de la production

Les principales étapes du procédé de production de Bayer à Lons sont l’extraction de principes actifs, suivie de phases de purification et de séchage. Afin de contrôler le rendement de certaines étapes de leur production, Bayer réalise un bilan matière en mesurant en amont et en aval du procédé les quantités de matière en présence.

Pour les mesures réalisées en aval, Bayer utilisait auparavant deux technologies de mesure différentes : une mesure par pesons et une mesure de niveau par flotteur, mais il existait des écarts importants et irréguliers entre les deux mesures.

C’est principalement pour pouvoir suivre de façon fiable et répétable que l’entreprise a décidé de changer de technologie de mesure.

Les avantages de la mesure de niveau en Bypass

La solution choisie est une mesure de niveau par radar filoguidé doublée d'une mesure de niveau à flotteur. Ces deux mesures sont intégrées dans une seule et même bouteille (bypass), montée en parallèle des différentes cuves de stockage. Les principaux avantages de cette solution résident dans la technologie des radars filoguidés.

En effet, en vertu de leurs propriétés, les impulsions de micro-ondes sont pratiquement indépendantes des propriétés physiques du produit telles que la conductivité, les variations de densité, de pression ou encore de température.

Une solution clé en main

La solution retenue comprend l'ensemble de sept mesures de niveau en bypass, testées, étalonnées et prêtes à fonctionner, ainsi que l'ingénierie du projet et sa mise en oeuvre. Cette formule «plug and play» permet de gagner du temps sur les différentes phases du projet et par conséquent, de réaliser des économies.

Bayer a également demandé la mise en service des points de mesure par un technicien d'Endress+Hauser et a bénéficié à cette occasion de conseils pour l’exploitation et la maintenance de ces nouveaux équipements.

Bilan du projet

Dans tous les projets, le temps est un paramètre important. Pour celui-ci, M. Harzy souhaitait profiter d'un arrêt de production programmé de deux semaines pour réaliser le changement de mesure. M. Harzy précise comment cela a été possible. Le bilan en termes d'exploitation est positif.

Contenu de l'offre Bypass

  • Sélection de la technologie de mesure optimale en fonction de votre application et dimensionnement de la chambre du bypass

  • Fourniture du matériel composé d'une chambre de mesure, d'un radar filoguidé, d'un indicateur de niveau magnétique

  • Possibilité de réaliser divers tests spéciaux

  • Assemblage de la chambre et du radar filoguidé, test en pression, contrôle de bon fonctionnement

  • L'étalonnage du radar dans sa chambre de mesure est réalisé et sauvegardé

  • Jeu de documentation spécifique à l'ensemble de mesure

  • Plans de l'ensemble de mesure

  • Si applicable : Certificats SIL selon IEC 61508/61511 et/ou Agréments chaudière selon EN 12952/12953