Dans cette vidéo, l'un de nos experts en température Endress+Hauser répond aux questions suivantes.
- Qu'est-ce qu'un capteur RTD ? RTD est l'abréviation de Resistance Temperature Detector, un capteur dont la résistance est modifiée avec les changements de température.
- Que signifie Pt100 ? Pt100 est un type spécifique de capteur RTD [linéaire] ; Pt = platine et 100 = résistance nominale de 100 Ω à 0 °C (32 °F). Une Pt100 présente un système PTC (coefficient de température positif), qui signifie que la résistance augmente avec la température.
- Quels sont les types de thermorésistances les plus utilisés ? Le capteur RTD à fil enroulé se compose d'un fil de platine enroulé en hélice et protégé par la céramique. L'autre type, le capteur à couche mince, présente une mince couche de platine sur céramique, protégée par du verre.
- Que sont les mesures NTC ? NTC est l'abréviation de Negative Temperature Coefficient. Cette mesure fonctionne à l'inverse des PTC, car la résistance chute lorsque la température augmente. Ces mesures sont principalement utilisées dans des appareils électroniques grand public, car elles ne sont pas aussi normalisées qu'une Pt100, par exemple. Elles ne sont pas couramment utilisées dans les applications de technologie de process et ne sont donc pas disponibles chez Endress+Hauser.
- Quels capteurs sont proposés par Endress+Hauser ? Nous proposons tous les capteurs RTD et TC standard, mais également des technologies de capteur exclusives et brevetées telles que iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens et iTHERM TrustSens.
Vous pensez que la mesure de la température est un sujet ennuyeux ? Pas du tout ! Nous parlons aujourd'hui de la mesure RTD pour les applications industrielles. La norme industrielle pour la mesure de température dans les applications de contrôle de process est la mesure RTD à l'aide d'une Pt100. RTD est l'abréviation de Resistance Temperature Detector et Pt100 celle de platine 100. Le platine est le matériau le plus noble au monde. Il ne rouille pas et ne réagit à rien. Le chiffre 100 représente la résistance de 100 ohms à une température de zéro degré Celsius. Soit 32 degrés Fahrenheit, la température de fusion de la glace. Un Pt100 est un capteur à coefficient de température positif qui signifie que la résistance électrique augmente avec la température, et cette méthode est utilisée pour les applications industrielles depuis des décennies, voire un siècle. Voilà à quoi ressemblent ces capteurs.
Il en existe deux types : le premier et le plus ancien est un capteur à fil enroulé, ce qui signifie qu'un fil fin est enroulé en hélice et protégé par le corps en céramique, il est relié ici et l'hélice redescend. La longueur totale d'un dispositif comme celui-ci est d'environ un demi-pouce, de 12 à 15 millimètres de long. Le type le plus courant actuellement est le capteur à couche mince. Comme je disais, nous avons ici de la céramique, mais regardons plus en détails. Sur ce corps en céramique est placée une fine couche de platine de manière à ce que la longueur totale de la ligne conductrice atteigne à la fin 100 ohms. Et ce conducteur en platine est protégé par un petit blindage en verre. Outre la technologie Pt100, les RTD, il existe également la mesure NTC. Les mesures NTC fonctionnent à l'inverse, ce qui signifie que la résistance chute lorsque la température augmente.
Elles ne sont pas standardisées de la même façon que le Pt100, c'est pourquoi elles sont principalement utilisées dans les systèmes électroniques grand public et non pas dans les applications de technologies de process. Outre les capteurs à couche mince et à fil enroulé, qui sont très courants dans l'industrie, Endress+Hauser a mis au point des technologies de capteur innovantes comme StrongSens, QuickSens et TrustSens auto-contrôlé.