Comprendre le principe et les avantages des différentes méthodes de mesure du débit par ultrasons : différence de temps de transit, Doppler et corrélation croisée
ArticlePlusieurs industries03.12.2024
En bref
Méthode de différence du temps de transit : mesure le débit en comparant le temps qu'il faut pour que les impulsions ultrasoniques se déplacent dans le sens de l'écoulement et dans le sens contraire. La différence de temps de transit est proportionnelle à la vitesse d'écoulement.
Méthode Doppler : utilise l'effet Doppler pour mesurer le débit en détectant les déplacements de fréquence dans les ondes sonores reflétées par des particules ou des bulles dans le liquide.
Méthode de corrélation croisée : mesure le débit en suivant le temps nécessaire à des perturbations ou des profils dans le débit pour se rendre d'un point à l'autre. Cette méthode est efficace pour les vitesses d'écoulement élevées et les fluides avec particules entraînées ou bulles de gaz.
ContenuContenu
Méthode de la différence de temps de transit (temps de parcours)
Cette méthode est utilisée pour mesurer les liquides et les gaz et utilise le fait que la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans un fluide est directement influencée par la vitesse de ce fluide. En termes simples, nager à contre-courant nécessite plus de force et de temps que nager dans le sens du courant. La mesure de débit par ultrasons utilisant l'effet de temps de transit est basée sur ce simple fait physique (cf. fig. 1).
Dans cette méthode, les capteurs fonctionnent par paires. Une paire de capteurs ou plus est montée sur la conduite, et ils émettent et reçoivent des impulsions ultrasoniques de manière alternative (indiquées par le signal t1 et t2 dans la figure ci-dessous). En l'absence de débit, le signal t1 est similaire à t2, c'est-à-dire sans délai de temps de transit. Mais lorsque le fluide se déplace, les ondes ultrasoniques demandent des longueurs de temps différentes (en fonction du débit) pour atteindre l'autre capteur. Il en résulte un temps de transit (t2 - t1). Si la distance entre les deux capteurs est connue, la différence de temps de transit mesurée est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement. Les deux capteurs sont raccordés à un transmetteur. Le transmetteur excite les capteurs pour qu'ils génèrent des ondes sonores et mesure le temps de transit de ces ondes qui se propagent d'un capteur à l'autre :
Fig. 1 : Mesure du débit par ultrasons à l'aide de la méthode de différence du temps de transit. La vitesse à laquelle les ondes sonores se propagent varie en fonction de la vitesse du fluide et de sa direction.
Méthode Doppler pour les débitmètres
Un débitmètre Doppler utilise l'effet Doppler (parfois appelé le décalage Doppler) pour mesurer le débit. Ce phénomène de physique nous est familier dans notre vie quotidienne. Il implique la réflexion des ondes d'objets en mouvement. La fréquence sonore d'une sirène d'ambulance, par exemple, baisse nettement une fois qu'elle est passée. Ainsi, un décalage Doppler est une augmentation (ou une diminution) de la fréquence des ondes sonores à mesure que la distance entre la source sonore et le récepteur augmente ou diminue.
Les débitmètres Doppler fonctionnent uniquement si le fluide contient des particules, des bulles de gaz, etc. qui réfléchissent les ondes sonores émises. Un débitmètre Doppler nécessite un capteur qui agit comme transmetteur et récepteur. (Fig. 2).
Fig. 2 : Mesure du débit par ultrasons à l'aide de l'effet Doppler. Les fréquences des ondes (f1) émises et des ultrasons (f2) réfléchis varient selon la vitesse d'écoulement des particules/bulles transportées.
Méthode de corrélation croisée
À côté de la méthode Doppler et de celle du temps de transit, le débit peut également être mesuré à l'aide d'une méthode de corrélation croisée. Cette méthode mesure le débit en détectant le passage de la perturbation ou du profil d'écoulement dans le débit à un point de mesure et détecte combien de temps (temps de transit) cette perturbation met pour se déplacer vers le prochain point de mesure. La distance entre les deux points de mesure (Δx) est connue et le temps de trajet est mesuré. Ainsi, la vitesse d'écoulement et le débit volumique peuvent être calculés.
Cette méthode peut être utilisée pour les mesures avec des vitesses d'écoulement très élevées et/ou des teneurs élevées en bulles de gaz entraînées ou en particules. Elle implique un puissant traitement du signal et l'équipement pour effectuer les nombreux calculs nécessaires et les comparaisons des perturbations et/ou profils.
Nous proposons une gamme complète pour la mesure flexible et économique du débit des gaz et liquides jusqu'à un diamètre nominal DN 4000. Cliquez ici pour voir tous les débitmètres à ultrasons.
Formation certifiée aux fondamentaux de la technologie PROFINET
15.07.2025 - 16.07.2025
08:30 - 17:00 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .