Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La métrologie sur site chez l’Européenne d’Embouteillage

Orangina Suntory France

Le site de Meyzieu est l’un des quatre sites français qui produit de l’Orangina, du Schweppes, de l’Oasis, du Pulco et du Maytea. La sécurité des aliments est l’une des priorités de l’entreprise qui travaille sous le référentiel IFS et l’ISO9001. Ainsi tous les instruments de mesures sont soumis à un suivi métrologique. Les débitmètres sont étalonnés directement sur site par les métrologues d’Endress+Hauser.

Résultats

  • Prestations métrologiques réalisées directement sur site par des techniciens d’Endress+Hauser expérimentés et formés

  • Durée d’immobilisation du débitmètre extrêmement courte pour une excellente performance métrologique

Lakdar Bouragbi, fiabiliste utilitées du site de Meyzieu

"C’est sensationnel. Comme les débitmètres restent sur site, cela résout un certain nombre de problèmes. C’est une confiance entre deux partenaires."

M. Lakdar Bouragbi, Fiabiliste utilitées du site de Meyzieu
Européenne d’Embouteillage Orangina Suntory France

Une fabrication très instrumentée

Une fabrication très instrumentée ©Endress+Hauser

La qualité du produit fini est la priorité de Lakdar Bouragbi le fiabiliste utilitées du site de Meyzieu. Pour lui, elle doit être exemplaire. Il gère la production d’énergie, d’eau, de vapeur, d’électricité, de froid, et d’air comprimé de toute l’usine. Les utilités comme le process lui-même sont très instrumentés. On compte des débitmètres massiques Coriolis, des débitmètres électromagnétiques, des sondes de température, des capteurs de pression, des mesures de pH, de chlore. La marque Endress+Hauser est très bien représentée.

Le suivi métrologique

Le suivi métrologique ©Endress+Hauser

Tous les instruments du site sont soumis à un suivi métrologique. La périodicité d’étalonnage dépend de la nature du point de mesure et de sa criticité. L’équipe de Lakdar Bouragbi réalise une partie de ces étalonnages en interne. Le reste est réalisé par des prestataires externes. Pour les débitmètres la périodicité est annuelle. Jusque-là, les étalonnages étaient réalisés en laboratoire pendant les arrêts maintenance. Ainsi, les débitmètres étaient démontés, nettoyés et envoyés à Huningue en Alsace. Ils étaient alors étalonnés sur le banc accrédité Cofrac Débitmétrie liquide n° 2-5626.

Mais, Lakdar Bouragbi était toujours inquiet à cause du délai et du transport. « Avec l’étalonnage en laboratoire, il y a toujours un risque que le débitmètre soit perdu ou qu’il se casse dans le transport. Et puis, les temps d’arrêts sont très courts et on ne peut rien produire sans débitmètres. » Il a donc opté pour une prestation d’étalonnage sur site.

Une prestation sur site avec le nouveau banc autonome

Les étalonnages sont maintenant réalisés sur le tout nouveau banc d’étalonnage autonome d’Endress+Hauser. Cet outil est composé d’une pompe, de plusieurs étalons, et d’un grand réservoir d’eau. Il fonctionne en circuit fermé et permet d’atteindre des incertitudes sur site dignes de celles d’un laboratoire. Le principe est simple et rapide. Le débitmètre à étalonner est démonté, nettoyé par l’équipe d’Orangina. Le métrologue d’Endress+Hauser l’installe sur le banc et réalise l’étalonnage. Une heure plus tard, il est prêt à être réinstallé sur la ligne de fabrication et le débitmètre suivant à être étalonné à son tour.

Des bénéfices évidents et une satisfaction totale

L’utilisation d’un banc mobile et autonome directement sur site permet de s’affranchir de la contrainte de temps et des risques liés au transport. La durée d’immobilisation du débitmètre est extrêmement courte pour une excellente performance métrologique. Lakdar Bouragbi est satisfait : « C’est sensationnel. Comme les débitmètres restent sur site, cela résout un certain nombre de problèmes. C’est une confiance entre deux partenaires. ».

Les prestations sont réalisées par des techniciens expérimentés, présents sur l’ensemble du territoire, maîtrisant à la fois la métrologie et les contraintes règlementaires. Formés aux normes de l’agroalimentaire, ils conseillent les utilisateurs dans leurs démarches qualité HACCP, ou IFS et leur permettent de tirer profit des points de mesure, le plus longtemps possible.

Caractéristiques techniques :

  • Étalonnage / Vérification de débitmètres toutes marques de DN8 à DN65 (DN50 max. pour les débitmètres Coriolis)

  • Débitmètres Coriolis, Vortex, et électromagnétiques

  • Domaine d’étalonnage : de 0,2 à 60 m3/h

  • Incertitude de mesure (k=2) : ± 0,2% de la valeur lue