Quel capteur choisir pour surveiller à distance des niveaux?
La surveillance de niveau à distance présente de nombreux défis, de l'installation à la configuration des appareils et plus encore
Trouver le bon capteur pour une application de surveillance de niveau à distance peut être une tâche délicate. Chaque application a ses particularités qu'il est important de connaître pour trouver le bon capteur de niveau. Il doit pouvoir s'intégrer à un système de contrôle ou au moins vous donner accès aux données actuelles et à leur historique.
Les capteurs radar IIoT d'aujourd'hui apportent une solide liste d'avantages pour les applications isolées. Ils permettent d''accéder et de surveiller efficacement un niveau de remplissage où que vous soyez.
Différents types de surveillance de niveau à distance
Les applications isolées peuvent utiliser les mêmes capteurs que les applications standards, mais leur installation peut s'avérer plus complexe. Vous trouverez sur Internet des capteurs de niveau sans fil qui utilisent des principes de fonctionnement et des techniques de communication différents comme ceux-là :
- Capteur de niveau à ultrasons
- Contacteur de niveau à flotteur
- Commutateur de niveau capacitif
- Transmetteur de niveau radar
Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il faut déterminer celui qui convient le mieux. Toutefois, les radars fonctionnent sur de nombreuses applications et offrent des mesures précises et fiables.
Différence entre surveillance et contrôle
Dans la plupart des solutions de surveillance, le capteur mesure la valeur process et fournit les données à la supervision ou au système de contrôle, qui affiche et stocke ces données. Une application de surveillance n'a pas de point de consigne ou de commande pour faire fonctionner une boucle de contrôle.
Sur une application de contrôle, le système a des points de consigne qu'il compare aux valeurs process. Il actionne des équipements (vannes, pompes et autres équipements) pour corriger si besoin les valeurs process. Une application de surveillance a donc un niveau de complexité inférieur à celui d'une application de contrôle.
Quels sont les défis de la surveillance à distance?
Prenons l'exemple d'une application de surveillance du niveau d'IBC, où les conteneurs se déplacent d'un point A à un point B, et où il n'a pas de contrôle sur site. Les défis à relever pour trouver la meilleure solution sont :
Valeur
La plupart des utilisateurs souhaitent une solution bon marché, car il s'agit simplement de surveillance. Mais très souvent, les IBC contiennent des matières premières ou consommables nécessaires à la production.
Si l'appareil bon marché manque de précision cela peut s'avérer regrettable. Le nouveau capteur de niveau radar apporte une grande précision aux applications de surveillance à un prix abordable.
Alimentation électrique
Dans les applications où les réservoirs IBC sont souvent en mouvement, il faut idéalement installer un capteur de niveau alimenté par batterie. Mais cela fait de la durée de vie de la batterie un point critique.
Les utilisateurs ne voudront sûrement pas changer la batterie chaque semaine. Aussi trouver un équilibre entre la durée de vie de la batterie et le rafraîchissement des données est essentiel dans ce type d'application, et les nouveaux radars IIoT sur le marché offrent cet avantage.

Téléchargements
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
Sélections FLEX | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Sélection Fundamental Répondez à vos besoins fondamentaux en matière de mesure |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Lean Gérez facilement vos process de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection extended Optimisez vos process grâce à des technologies innovantes |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Xpert Maîtrisez vos applications les plus difficiles |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |