Mesurer la turbidité pour suivre la qualité de l’eau potable à Montauban
Une véritable garantie de qualité de l'eau potable qui prend sa source dans le Tarn
Alimenter la ville en eau potable à toute heure du jour et de la nuit aux montalbanais, tel est le défi quotidien de l’usine d’eau potable de Planques, une des deux usines qui alimentent la ville de Montauban. L’usine a actuellement une capacité de traitement de 800m3/heure. Des travaux prévus en 2023, permettront à l’usine de monter à 1200-1400m3/heure.
C’est l’eau du Tarn, rivière qui traverse la commune de Montauban, qui est pompée et utilisée pour produire l'eau potable. Le captage de l’eau se fait à près de 5 mètres de profondeur. Des pompes relèvent l'eau pour l'amener directement dans l'usine où des crépines la filtrent grossièrement.
Suivi de la qualité de filtration de l’eau potable avec une mesure de turbidité à l’usine de Planques – Montauban (82)
Des objectifs atteints
-
La garantie d'une eau potable de qualité pour les montalbanais
-
Un partenariat de confiance au fil du temps
-
Des mesures précises pour suivre la qualité de la filtration
L’eau passe par un processus de pré-ozonation pour être désinfectée, puis entre en phase de coagulation/floculation pour faciliter l'élimination de solides en suspension. L’eau est ensuite filtrée via un lit de sable qui va éliminer les particules les plus fines. A ce stade, l'eau va subir une deuxième ozonation, on parle d'inter-ozonation. Pour finir, l’eau passe par des filtres à charbon actif en grain pour cibler les pesticides et les micropolluants. On obtient ainsi de l’eau répondant aux critères de potabilité qui va ensuite être transférée dans des bâches avant de rejoindre les différents réservoirs pour la distribution aux clients.
Comment s'assurer de la qualité de la filtration ?
La turbidité joue un rôle très important dans le traitement de l'eau potable, elle indique la présence d'éléments pathogènes. Jusqu'à lors, l'usine était équipée d'une mesure de pression qui se détecte un colmatage du filtre, mais ne renseigne pas sur la qualité de l'eau produite. C'est ainsi que des capteurs de turbidité
Quel est le rôle du capteur de turbidité ?
Les capteurs de turbidité déterminent la concentration en particules solides en suspension dans l'eau, en mesurant la lumière diffusée à 90° d'angle par rapport à la lumière incidente sur ces particules. Le
Sa surface optique minimise la formation de biofilm et d’agrégat. De plus, la possibilité de mesurer à des pressions élevées (jusqu’à 10 bar) limite la formation de bulles d’air. Disposant d'un agrément ACS, il peut également être minté sur la conduite d'eau distribuée.