Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optimisez le contrôle du process de combustion pour une incinération des déchets stable et efficace

Une technologie de mesure précise garantit une combustion stable, efficace et conforme aux normes dans les usines d'incinération des déchets

Surveillance d'un système de contrôle précis de la combustion

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Contrôle de la combustion dans le processus d'incinération

Dans une usine d'incinération des déchets, les différents systèmes d'épuration des gaz de combustion ne peuvent fonctionner efficacement que grâce à un système de contrôle bien réglé, qui leur permet de respecter les seuils d'émission. Cela nécessite une surveillance des paramètres de process, qui doit être à la fois rapide et précise. La réduction des émissions commence déjà par une combustion maîtrisée, ce qui nécessite une surveillance des concentrations de CO et d'O2. Le CO est produit lors d'une combustion incomplète, lorsque la quantité d'oxygène est insuffisante. Un excès d'oxygène dans le brûleur implique que cet air excédentaire doit également être chauffé, ce qui est coûteux. La mesure de l'O2 à la sortie de la chaudière permet de contrôler la post-combustion.

Mesure du débit de gaz dans la cheminée avec le FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Débitmètre à ultrasons fixé à la paroi de la cheminée pour une surveillance continue du débit de gaz, qui nécessite peu de maintenance.

Aperçu

Régulation du débit d'air primaire et secondaire pour brûleur à mazout et à gaz

La mesure des flux d'air primaire et secondaire dans les incinérateurs de déchets est essentielle pour optimiser le rendement de la combustion, garantir la combustion complète des déchets, contrôler les niveaux d'émissions, gérer les températures du four et assurer la stabilité de la chaudière. Elle permet un contrôle précis du rapport air/combustible, ce qui évite des problèmes tels que la formation de scories tout en maximisant les économies d'énergie.

Mesurez le débit de gaz dans la cheminée en continu et avec une grande précision à l'aide du débitmètre à ultrasons FLOWSIC100.

Les mesures par ultrasons sont particulièrement fiables, car elles permettent de déterminer le débit volumique moyen sur l'ensemble de la section transversale de la cheminée. La qualité des mesures est essentielle, car les concentrations de polluants sont exprimées par rapport au volume de gaz de combustion mesuré et sont indiquées en kg/h. Il s'agit d'une exigence légale prévue par la norme européenne applicable (IED 2010/75/UE).

Mesure de la concentration en O₂ pour le contrôle post-combustion ©Endress+Hauser
Mesure de la concentration en O₂ pour le contrôle post-combustion

Analyseur de gaz mural pour un contrôle fiable et continu de la combustion.

Aperçu

Mesure de la concentration en O2 pour le contrôle post-combustion

L'incinération nécessite de l'oxygène, qui réagit avec le combustible lors de la combustion. La mesure de la concentration en O₂ à la sortie de la chambre de combustion constitue une variable de contrôle essentielle pour stabiliser le process, les débits d'air primaire et secondaire étant ajustés en fonction de cette valeur.

Les analyseurs de gaz ZIRKOR100 et ZIRKOR200 permettent une mesure rapide, fiable et continue de l'O₂ directement dans les gaz de combustion. Leurs données en temps réel permettent un contrôle précis de l'oxygène, garantissant une combustion stable et permettant une optimisation continue de la distribution d'air tout au long du process.

Mesure de pression à l'aide du Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Mesure de pression fiable et précise dans un environnement à haute température

Aperçu

Une mesure de pression fiable pour une combustion sûre et efficace

Dans tout process de combustion, la mesure de la pression est essentielle, car elle garantit des conditions de tirage stables, empêche le reflux des gaz de combustion et permet aux brûleurs de fonctionner au sein des limites de sécurité. Un contrôle précis de la pression améliore le mélange air-combustible, réduit les émissions et protège les équipements contre les contraintes thermiques ou mécaniques, ce qui en fait un facteur clé pour une combustion fiable, efficace et conforme aux normes.

Les transmetteurs de pression Cerabar PMP51B et Cerabar PMP71B sont conçus pour les environnements de combustion difficiles et les applications à haute température, et offrent une résistance exceptionnelle aux cycles thermiques et aux vibrations.

Mesure des températures élevées avec le iTHERM FlameLine TAF12D dans un four SRU / Claus ©Endress+Hauser
Mesure des températures élevées avec le iTHERM FlameLine TAF12D dans un four SRU / Claus

Mesure fiable des températures élevées dans les incinérateurs

Aperçu

Mesure de température : une variable essentielle pour un contrôle stable de la combustion

La surveillance de la température est essentielle pour garantir une combustion stable et efficace, car elle assure une combustion complète du combustible, protège les équipements contre les dommages thermiques et maintient les émissions dans les limites réglementaires. Un contrôle précis de la température contribue à préserver la sécurité des process, à réduire la consommation de combustible et à éviter les temps d'arrêt coûteux – autant de facteurs clés pour une combustion fiable.

Points forts des produits

Découvrez nos produits destinés au contrôle des process de combustion :

/
FAQ

Tout ce qu'il faut savoir

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale

Cela pourrait également vous intéresser