Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Diminuer les risques liés à l'évacuation des eaux

Une technologie de mesure innovante surveille le niveau des eaux usées dans le réseau

SH POWER alimente en énergie la région de Schaffhouse en Suisse et gère les infrastructures d'eau et d'eaux usées. L'organisation gère également l'évacuation des eaux, ce qui nécessite la surveillance du niveau dans le réseau d'eaux usées - en particulier lors des périodes de précipitations. SH POWER a besoin d'un système de surveillance fournissant en continu des données de mesure pour évaluer l'état des égouts et de l'écoulement des eaux de pluie. Un système efficace permet à l'organisation de réagir rapidement et de planifier efficacement la maintenance des infrastructures d'assainissement.

Transmission des données du capteur au système de commande et à un appareil mobile (tablette) ©Endress+Hauser

Transmission des données du capteur au système de commande et à un appareil mobile (tablette)

Protection contre les inondations via la surveillance du niveau avec des capteurs de niveau radar

Capteur de niveau Micropilot FWR30

Résultat :

  • L'ensemble de l'installation transmet suffisamment de données pour fournir des informations sur l'état du réseau d'eau.

  • Les capteurs sans fil transmettent en permanence leurs valeurs mesurées et permettent une pleine exploitation des données.

  • L'installation de caméras à énergie solaire en combinaison avec ces capteurs permet aux techniciens de déterminer à distance s'il s'agit d'une inondation ou simplement une grille bloquée par des débris.

Larissa Pfister, Project Manager, SH Power

La solution intelligente d'Endress + Hauser nous permet la surveillance de nombreux points de mesure. Nous recevons les valeurs mesurées du cloud via une interface (API) dans notre système de contrôle des process.

Larissa Pfister, Project Manager
SH Power

Le défi

La surveillance de l'évacuation des eaux urbaines nécessite de nombreux points de mesure, y compris dans des endroits isolés. Le système d'épuration gère à la fois les eaux pluviales et les eaux usées urbaines, ce qui peut mettre à rude épreuve la capacité de la station d'épuration lors des fortes pluies. La protection contre les inondations nécessite des données précises aux emplacements critiques (goulots d'étranglement, bassins de débordement et dégrilleurs) afin de réduire le risque de dépassement des valeurs standards. La configuration de l'installation doit offrir aux techniciens une visualisation centralisée des données mesurées.

Notre solution

SH POWER a choisi une solution de mesure innovante d'Endress+Hauser. Les capteurs basés sur le cloud et alimentés par batterie transmettent les données sans fil via le réseau 4G/5G à l'écosystème IIoT Netilion. Avec le service numérique Netilion Value, les techniciens peuvent examiner les valeurs mesurées de n'importe où à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable doté d'une connexion Internet. Pour permettre une réaction rapide, cinq détecteurs d'inondation UXTR01 sont reliés à une application qui déclenche une alarme si les niveaux dépassent les limites définies.

Produits utilisés :

  • Micropilot FWR30 est un capteur de niveau connecté au cloud.

  • Le UXTR01 est un capteur de niveau basé sur le cloud avec une technologie de mesure radar.

  • Micropilot FMR10 / FMR20 sont des capteurs de niveau et de débit avec connectivité Bluetooth®.

  • Field Edge SGC200 est un périphérique pour le transfert de données à Netilion.

  • Netilion Connect fournit une interface pour intégrer les données dans d'autres plateformes.

  • Netilion Value est un service de surveillance numérique qui permet d'accéder aux valeurs mesurées à tout moment et en tout lieu.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.