Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Garver, LLC fait progresser la recherche sur le zéro rejet liquide

Renforcez la recherche sur l'économie circulaire grâce à l'analyse des débits et des liquides

La division "Eau" de Garver s'est vu attribuer le projet de recherche "Pitch to Pilot" du Bureau of Reclamation (BOR) des États-Unis, ce qui a permis à son équipe de recherche de se lancer dans une aventure rarement menée à bien dans le milieu de la recherche : évaluer une chaîne de traitement à rejet liquide nul (ZLD) afin de récupérer les eaux de purge de la tour de refroidissement à solution saline. En cas de succès, ce projet démontrerait comment leur chaîne pilote empêche le sel de pénétrer dans les égouts.

Dernières innovations en matière de traitement des eaux sans rejet liquide ©Endress+Hauser

Les membres de l'équipe de recherche font visiter le camion laboratoire "Pitch to Pilot" à des représentants du DOE, du NREL et des laboratoires Lawrence Berkeley.

Résultats des technologies et systèmes ZLD

  • À l'issue d'essais sur le terrain réalisés à l'aide d'instruments Endress+Hauser et Rockwell Automation, Garver a constaté que son circuit de traitement des concentrés EC + CLAR + MF + RO avec VAED atteignait systématiquement ses objectifs de qualité de l'eau dans une configuration ZLD.

  • Garver a atteint ses objectifs en matière de qualité de l'eau sans aucun prétraitement chimique dans le cadre d'un fonctionnement par intermittence (avec jusqu'à quatre mois d'arrêt sans ajout de conservateurs pour membranes), tout en assurant systématiquement une réduction des TDS supérieure à 99 %.

  • Garver continuera à se concentrer sur les opportunités permettant de traiter des enjeux critiques tels que l'accumulation de sel dans les bassins versants, et les instruments et technologies de fabricants tels qu'Endress+Hauser et Rockwell Automation continueront à jouer un rôle essentiel.

Les défis du traitement des eaux visant le rejet zéro de liquides (ZLD)

L'encrassement des membranes d'osmose inverse (RO) constitue l'un des défis les plus courants, nécessitant un prétraitement chimique intensif et un nettoyage chimique en place (NEP) périodique. Une conception, une configuration et une maintenance inadéquates d'un système d'osmose inverse peuvent entraîner une forte intensité énergétique et un risque élevé de défaillance. Le principal objectif de cette recherche était de mettre au point un circuit de traitement de dessalement révolutionnaire nécessitant moins de produits chimiques et d'énergie que les technologies disponibles sur le marché.

Dernières innovations en matière de traitement de l'eau ZLD

Compte tenu de l'impact considérable des rejets sur la santé des bassins versants et à l'heure où la réutilisation de l'eau est au cœur des débats nationaux et internationaux, Garver s'est mis en quête d'opportunités pour mener des recherches et créer un système permettant d'améliorer le traitement des rejets salins provenant des tours de refroidissement commerciales et industrielles. Cela a débouché sur une collaboration avec Endress+Hauser et Rockwell Automation afin de fournir l'instrumentation et la technologie nécessaires pour suivre l'évolution de l'efficacité du traitement et de l'intensité énergétique.

Comment fonctionne la technologie ZLD dans le traitement des eaux usées ?

La technologie ZLD traite les eaux usées en éliminant toute la partie liquide, ne laissant que des déchets solides ou des matières valorisables. Le procédé comprend généralement plusieurs étapes, telles que la clarification, la filtration, l'osmose inverse (RO) et l'évaporation ou la cristallisation, afin de concentrer et de récupérer l'eau tout en isolant les sels et autres contaminants. Dans le système pilote de Garver, des instruments de pointe fournis par Endress+Hauser et Rockwell Automation ont permis de surveiller l'efficacité du traitement et l'intensité énergétique.

Quelles sont les dernières innovations en matière de traitement de l'eau ZLD ?

Les innovations récentes en matière de traitement de l'eau ZLD visent principalement à améliorer les taux de récupération, à réduire la consommation d'énergie et à minimiser l'utilisation de produits chimiques. Des technologies telles que les membranes tolérantes au chlore, l'électrodialyse inversée (EDR) et les systèmes membranaires hybrides rendent le procédé ZLD plus efficace et plus évolutif. Le système pilote de Garver démontre comment une instrumentation de pointe et une conception intelligente permettent d'atteindre une réduction des TDS supérieure à 99 % sans prétraitement chimique, même en fonctionnement intermittent.

Quelle description correspond le mieux à la notion d'économie circulaire ?

L'économie circulaire est un modèle économique visant à réduire au minimum les déchets et à optimiser la réutilisation des ressources. Dans le domaine du traitement de l'eau, cela consiste à récupérer et à réutiliser l'eau, l'énergie et les matières plutôt que de les rejeter sous forme de déchets. Le projet pilote ZLD de Garver en est un excellent exemple : il empêche les eaux de purge salines de s'écouler dans les égouts et permet la réutilisation de l'eau, contribuant ainsi à la santé du bassin versant et à sa durabilité à long terme.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.