Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance continue des émissions pour une exploitation durable des installations

Des solutions fiables qui soutiennent les objectifs de décarbonisation et garantissent la conformité réglementaire

Image d'aperçu thème principal : surveillance des émissions

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Systèmes de surveillance continue des émissions : une technologie de mesure éprouvée pour la conformité réglementaire et l'analyse opérationnelle

Les exigences réglementaires en matière de surveillance et de déclaration des émissions se durcissent dans presque tous les pays du monde. Les solutions d'analyseurs permettent de surveiller les émissions, de garantir le respect des valeurs limites et de réduire les rejets d'autres substances dans l'environnement.

Afin de réduire les émissions, l'air évacué issu de divers process est épuré. Des solutions de capteurs intelligents permettent aux systèmes d'épuration de l'air évacué de fonctionner efficacement et de manière optimale.

Dans le secteur des déchets, diverses exigences s'appliquent en fonction du type d'usine d'incinération, qu'il s'agisse par exemple de déchets ménagers, de déchets industriels ou de déchets dangereux. Les polluants tels que le HCl, HF, NOx, SO2, VOC (composés organiques volatils) et la charge en poussières, ainsi que l'O2 et/ou l'H2O, doivent être mesurés en continu, conformément à la réglementation environnementale locale. Des polluants auxquels s'ajoute de plus en plus souvent un autre paramètre : le mercure (Hg) total, qui doit également être détecté en continu.

Solution de CEMS d'Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Solution de CEMS d'Endress+Hauser

Les systèmes CEMS surveillent les polluants présents dans les gaz d'échappement

Aperçu

Surveillance en continu de tous les composants polluants pertinents présents dans les gaz d'échappement

Les systèmes de mesure en continu des émissions (CEMS), tels que le MCS200HW ou le MCS100FT permettent de mesurer simultanément et en temps réel le mercure et tous les autres composants polluants pertinents des gaz d'échappement, garantissant ainsi le respect fiable des valeurs limites. La simplicité d'utilisation et les besoins d'entretien réduits garantissent une performance stable et durable de l'installation.

Le système d'analyse peut être configuré avec précision en fonction de la tâche de mesure. Il en résulte un système d'analyse sur mesure, à la fois très économique et hautement performant. Si de nouvelles exigences nécessitent la surveillance de polluants supplémentaires, par exemple en raison d'une mise à jour de l'autorisation d'exploitation de l'installation, le système d'analyse peut être étendu de manière flexible. De nouveaux composants de mesure peuvent être ajoutés sur site, ce qui permet de réduire au minimum les temps d'arrêt et les coûts.

Mesure en continu du mercure ©Endress+Hauser
Mesure en continu du mercure

Mesure du mercure avec le MERCEM300Z

Aperçu

Surveillance du mercure dans les émissions

Dans certains pays, comme l'Allemagne, la mesure en continu de la teneur totale en mercure est également obligatoire dans les usines d'incinération des déchets.

L'analyseur de gaz de type extractif MERCEM300Z a fait l'objet d'essais d'aptitude conformément à la norme EN 15267-3, avec une gamme de mesure allant de 0 à 10 µg/m³ de mercure total. Le principal avantage du MERCEM300Z réside dans le fait qu'il transforme le mercure oxydé en mercure élémentaire sans ajout de produits chimiques ni de convertisseurs, ce qui réduit considérablement les besoins en maintenance par rapport aux autres systèmes de mesure.

Mesure en continu des émissions de poussières ©Endress+Hauser
Mesure en continu des émissions de poussières

Solution de surveillance de la poussière

Aperçu

Mesure de la concentration en poussières dans les gaz secs et humides

La concentration en poussière peut être mesurée en continu par prélèvement pour les gaz humides ou in situ dans le cas de cheminées à gaz secs. Endress+Hauser propose des solutions éprouvées pour ces deux applications. Pour une application standard avec des gaz de combustion secs (au-dessus du point de rosée acide), les modèles DUSTHUNTER S (principe de mesure par lumière diffusée) et DUSTHUNTER T (principe de mesure par transmission) sont les mieux adaptés, conformément à la réglementation locale et aux exigences en matière de mesure des émissions. Dans le cas de gaz de combustion humides (en dessous du point de rosée acide), on utilise l'appareil de mesure de poussières FWE200DH. Dans ce cas, le gaz à mesurer est prélevé de la cheminée par une dérivation, chauffé au-dessus du point de rosée acide, puis mesuré en continu.

Mesure du débit de gaz dans la cheminée ©Endress+Hauser

Mesure du débit de gaz dans la cheminée

Aperçu

Mesure fiable du débit de gaz

Une mesure du débit aussi précise que possible est indispensable pour un calcul exact des frais de transport et revêt également une grande importance dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission.

Le débitmètre FLOWSIC100 mesure en continu le débit de gaz dans la cheminée. Grâce à la technologie ultrasonique utilisée, cet appareil ne nécessite qu'un entretien minimal. La haute qualité de la mesure du débit est essentielle, car les concentrations de polluants sont exprimées par rapport au volume de gaz de combustion mesuré et sont finalement indiquées en kg/h.

Compte tenu du contrôle précis des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui sera exigé à l'avenir, il sera d'autant plus important de disposer d'une mesure du débit aussi précise que possible.

Photo de la sonde combinée d'Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Photo de la sonde combinée d'Endress+Hauser

Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression et de la température

Aperçu

Solution peu encombrante pour la mesure de la poussière, du débit, de la pression et de la température

Grâce à la sonde combinée CP100, il est possible de mesurer la poussière, le débit, la pression et la température dans la cheminée tout en occupant un minimum d'espace. Cette solution consiste à monter un DUSTHUNTER SP100 (méthode de la lumière diffusée), a FLOWSIC100 PR (sonde de mesure de débit à ultrasons), un capteur de température et un capteur de pression sur une bride combinée (DN250 PN6). Cela évite d'avoir recours à des brides supplémentaires. Cette solution peu encombrante s'avère particulièrement utile lorsqu'une conception redondante des appareils de mesure est requise.

Photo de la solution de gestion des données d'émissions d'Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Photo de la solution de gestion des données d'émissions d'Endress+Hauser

Système d'acquisition et de traitement des données

Aperçu

Gestion des données sur les émissions

Le système d'acquisition et de traitement des données (DAHS) du MEAC est conçu pour l'enregistrement, la sauvegarde, la normalisation, l'évaluation, l'affichage et le transfert des données de mesure des émissions. Il est disponible en plusieurs versions, qui génèrent des rapports conformes aux exigences locales.

Le MEAC300 a été testé et certifié par le TÜV ; il propose une analyse des données s'appuyant notamment sur les données QAL3 relatives au contrôle de dérive, et offre également des solutions intégrant le MEAC pour un fonctionnement redondant. Pour le transfert numérique des données vers le système numérique de contrôle commande, tous les protocoles de transmission de données standard sont disponibles.  

Photo d'une usine moderne d'incinération des déchets ©Endress+Hauser
Photo d'une usine moderne d'incinération des déchets
Aperçu

Mesure du CO2 d'origine biogénique : les principales raisons

Des systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE), tels que le SEQE-UE, les directives de l'Agence britannique pour l'environnement relatives à l'inventaire des polluants, la loi allemande BEHG et le système chinois de crédits de réduction d'émissions certifiées (CCER), sont actuellement en vigueur. Toutes ces législations établissent une distinction entre le carbone d'origine fossile et le carbone d'origine renouvelable. Pour déterminer la part renouvelable, il est nécessaire de procéder à un échantillonnage continu du CO2 d'origine biogénique, suivi d'une analyse au carbone 14 en laboratoire. Les installations de traitement thermique des déchets équipées d'unités de captage du carbone contribueront de manière significative à la réduction des émissions de CO2 grâce à la part biogénique des matières premières hétérogènes. L'objectif de zéro émission nette de GES ne peut être atteint qu'en compensant les GES restants (provenant par exemple de l'agriculture) par des émissions négatives de CO2 significatives. Il est souhaitable de connaître ces émissions négatives de CO2 avec la plus grande précision possible. En vue d'une utilisation ultérieure du CO2, capturé, la part verte revêt une importance particulière pour l'évaluation écologique et bio-sourcée. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans l'énergie récupérée par les usines d'incinération des déchets revêt un grand intérêt pour le public. Dans certaines villes européennes, la gestion des déchets par habitant est calculée sur la base de la part fossile. À cette fin, il est donc nécessaire de déterminer les fractions de CO2 d'origine fossile et biogénique.

Endress+Hauser a conclu un accord de coopération avec Genius5-Instruments GmbH pour la commercialisation et le service après-vente à l'échelle mondiale du système de mesure du CO2, qui fera partie intégrante des systèmes CEMS dans les installations de traitement thermique des déchets.

Points forts du produit

Découvrez nos produits destinés à la surveillance des émissions :

/
Ewen Kindness, de RWE, s'entretient avec Rhodri Jones, d'Endress+Hauser
Étude de cas

La surveillance des émissions en temps réel permet à RWE de respecter la réglementation

RWE utilise le PowerCEMS100 d'Endress+Hauser dans sa centrale de Didcot pour obtenir des données précises et en temps réel sur les concentrations de NOx, SO₂, CO et CO₂, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et le respect des réglementations.

FAQ

Tout ce qu'il faut savoir

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale

Cela pourrait également vous intéresser